Einfach, konform und materialsparend
Das PROFIS Engineering Geländermodul ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für Statiker, Stahl-/Metallbauingenieure und -techniker, die mehrere Geländeranwendungen mit verschiedenen Verbindungstypen bemessen wollen.
Mehr Informationen zu den Vorteilen des PROFIS Engineering:
PROFIS ENGINEERING SUITE
Lesedauer: 8 Minuten
Das PROFIS Engineering Geländermodul berücksichtigt eine wirklichkeitsnahe Lastverteilung – ermittelt durch Dlubal Simulationen bzw. der Lastermittlung mit CBFEM – und verfolgt gem. Eurocode einen plastischen Bemessungsansatz. Dadurch besteht für Sie als Nutzer die Möglichkeit nicht nur Ihre Profildurchmesser und -stärken zu reduzieren, sondern Sie können häufig auch von Einsparungen auf der Ankerplatten- und Dübelseite profitieren. Dies kann zusätzlich zu weiteren Vorteilen beispielsweise durch Reduktion des Verzinkungsaufwandes und der Montagekosten führen.
Überprüfen Sie mit PROFIS Engineering schnell und intuitiv Ihre vollständige Geländerkonstruktion. Die Software führt alle erforderlichen statischen Nachweise nach Eurocode - unter anderem auch den bei Flachstählen nicht zu vernachlässigenden Knicknachweis.
Durch die realistische Lastverteilung und die volle Ausnutzung der Eurocode-Bandbreite (plastischer Bemessungsansatz) kann die Anzahl der Dübel und die Stärke der Profile in vielen Fällen reduziert werden. So sparen Sie mit dem Geländermodul bis zu 6-16€ pro Pfosten an Material-, Arbeits- und Verzinkungskosten.
Mit PROFIS Engineering können Sie einfach und schnell Geländer, Brüstungen oder Treppen bemessen. Die einfachste Vorgehensweise ist es sich links durch die Menüreiter von oben nach unten durchzuklicken und die abgefragten Parameter einzugeben – beginnend bei dem Reiter „Anwendung“.
Art der Anwendung
Auswahl der Stahlprofile
Eingabe und Ansatz der richtigen Lasten
Eingabe Geometrien und Untergrund
Eingabe der Ankerplattendimensionen
Auswahl Dübel
1) Art der Anwendung
In PROFIS Engineering können sechs Grundarten der Anwendung bemessen werden:
- Stirnseitige Anbindung
- Treppe - seitlich
- Anbindung auf der Bodenplatte
- Seitliche Anbindung an Brüstung
- Anbindung auf der Brüstung
- Anbindung – Betonplatte Unterseite
Weiterhin können unter dem Reiter "Anwendung" die Anbindungstypen unterschieden werden. Bei der stirnseitigen Anbindung können Sie entweder die direkte Verschweißung der Anbindung von Pfosten zu Ankerplatte mittels CBFEM oder eine 90°-Anbindung wählen. Welche Anbindungen per Anwendungstypen möglich ist, zeigt Ihnen die Software.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Definition der Grundgeometrie. Wählen und definieren Sie Ihren Pfosten bzgl. Abstand, Höhe und Verlauf. Mit Hilfe des Optimierungsknopfes kann der Pfostenabstand basierend auf den Lasten angepasst werden.
Der Ausfüllgrad der Verkleidung des Geländers kann von Ihnen per Eingabe prozentual berücksichtigt werden. Dies hat vor allem bei Ansatz von Windlasten einen großen Einfluss. Es gibt 3 Verkleidungsoptionen: Vollständig verkleidet z.B. mit Glas, vertikale und horizontale Stäbe.
2) Auswahl der Stahlprofile
In diesem Reiter können Sie Holm und Pfostenprofile auswählen. Die Auswahl besteht aus fünf Profilarten wählen:
- Vierkantstahl
- Rechteckrohr
- Quadratrohr
- Rundhohlprofil
- Doppelflachstahl *NEU*
Mit PROFIS Engineering haben Sie hier nicht nur einen Geometriedummy sondern Sie haben die Möglichkeit sowohl Pfosten als auch Holm bezüglich Stahlbedarf und Ausführung zu optimieren. Klicken Sie auf die voreingestellten Maße um neue Dimensionen auszuwählen. Es stehen alle gängigen warm- & kaltgewalzten Profilgrößen zur Verfügung.
3) Eingabe und Ansatz der richtigen Lasten
Im PROFIS Engineering Geländermodul können Sie die wirkenden Lasten einfach bestimmen. Seien es die aufgebrachten Eigen-, Auflehn- und Holmlasten welche von Lastkategorie zu Lastkategorie variieren oder von Ihnen manuell eingegeben werden können sowie die Windlasten, die basierend auf der Eingabe der Postleitzahl und der Gebäudedimensionen automatisch ermittelt werden.
PROFIS Engineering verwendet immer den plastischen Bemessungsansatz, wenn das Durchmesser-Profilstärken-Verhältnis der Querschnitte dies nach Eurocode 3 (EC3) zulässt. Flachstahl ist hierbei im EC3 allerdings nicht berücksichtigt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Hilti hier ausführliche Tests durchführen lassen, um dem Anwender auch eine plastische Bemessung mit Flachstahl zu ermöglichen. Diese kann manuell aktiviert werden.
4) Eingabe Geometrien und Untergrund
In diesem Abschnitt bestimmen Sie – ähnlich wie im Betonmodul, die Beschaffenheit des Untergrundes.
Bestimmen Sie die Betonfestigkeit, die Art der Bewehrung, die Dicke des Untergrundes sowie die Randabstände. Neben dem Bohrverfahren können Sie zusätzlich bestimmen wie das Drehmoment auf den Dübel aufgebracht würde (adaptiv oder manuell)
5) Eingabe der Ankerplattendimensionen
PROFIS Engineering ermöglicht Ihnen unter anderem das Anzeigen und Berechnen der optimierten Ankerplattendicke sowie das Nachvollziehen der Spannungsverteilung im 3D-Bild. Die optimierte Ankerplattendicke wird basierend auf der Annahme einer biegesteifen Ankerplatte und eines Spannungsnachweises ermittelt. Diese Funktion ist bei der CBFEM-basierten Bemessung nicht verfügbar, da hierbei mit einer biegeweichen Ankerplatte und den wirklichkeitsnahen Dübelkräften bemessen wird.
Ein weiterer Vorteil ist die absolute Flexibilität des 2D Editors. Neben den Standardgeometrien können Sie auch nutzerdefinierte Formen eingeben.
6) Auswahl Dübel
Das Geländermodul hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Dübels. Durch die Filter oder eigenschaftsbeschreibenden Zeichen können Sie sich einfach die besten Dübel vorfiltern. Ein guter Tipp ist immer mit dem Knopf „Berechne alle Dübel“ zu starten, um alle Möglichkeiten auszuloten.
Durch Auswahl des Dübeltypes können Sie zwischen verschiedenen Dübelmaterialien wählen. Wenn Sie bei „Umgebung“ „Außenbereich mit Windeinfluss“ eingegeben haben, werden Ihnen nur korrosionsbeständige Dübel angezeigt.
Schlussfolgerung
Mit dem PROFIS Engineering Geländermodul, seiner Vielfältigkeit sich der benutzerdefinierten Situation anzupassen und der einfachen Bedienbarkeit haben Sie das optimale Werkzeug Arbeitszeit, Stahlkosten und Dübel einzusparen. Bei der plastischen Bemessung werden die Einflüsse des nichtlinearen Materialverhaltens bei der Ermittlung der Schnittgrößen berücksichtigt. Sie ermöglicht höhere Lasten schmalere Profile und größere Pfostenabstände. PROFIS wählt, wann immer möglich, den Ansatz der plastischen Bemessung, um dem Anwender eine richtlinienkonforme, aber auch wirtschaftliche Bemessung zu ermöglichen. Für die Flachstahlbemessung hat Hilti Tests durchführen lassen und bietet dem Anwender an, manuell zu entscheiden, ob er der plastischen oder elastischen Bemessung folgen möchte. Die Verwendung des plastischen Bemessungsansatzes ermöglicht es dem Nutzer, eine optimierte und wirtschaftliche (in Bezug auf die Materialstärke) Bemessung der Pfosten und des Handlaufs aufgrund der fortschrittlichen Modellierung der Lastverteilung durchzuführen.
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Dann bewerten Sie diesen doch gerne mit einem Daumen nach oben. Sie unterstützen so bei der Identifizierung von weiteren relevanten Themenfeldern.
Sind Sie neugierig geworden? Dann loggen Sie sich gleich ein in der kostenfreien Bemessungssoftware >PROFIS Engineering.
Sie möchten weitere Unterstützung zu der Bemessung? Dann schauen Sie durch die nachfolgenden Links
Auswahl von Links zu den Themen:
Kontaktieren Sie Hilti
Geländer Statik leichtgemacht – mit PROFIS Engineering
Neu in PROFIS Engineering – direkt verschweisste Pfostenanbindung